December 15, 2021

Ouster激光雷达如何帮助Blue White Robotics塑造自动化农业未来

Aaron English
Aaron English
Product Marketing Manager
Linkedin Url

当前,全世界都面临劳动力短缺的压力,粮食短缺和价格上涨越来越难以预料,最终会影响到每个人。

美国食品价格指数比去年同期上涨了5%以上。 尽管从2019年到2020年,美国的粮食不安状况就保持不变(10.5%的美国家庭面临粮食不安全),但今年是自2008年以来该数据首次没有出现下降 。 而在全世界,饥饿人数正在不断增加。全球近十分之一的人口面临重度粮食不安全。 我们需要变革全球的粮食系统,而Blue White Robotics正在通过降低食品成本和提高农业设备的气候适应性来实现这一目标。

Blue White Robotics

Blue White Robotics是一家为农业从事者提供自动化解决方案的公司。他们为自动化农场开发了一套安全可靠且高效的解决方案,即跨车辆激光雷达套件,它可以被无缝集成到各类不同的农业设备上,包括拖拉机、洒水车、收割机等。该激光雷达套件由摄像头、GPS和一个Ouster OS1激光雷达组成。 其集成步骤非常简单,只需安装几个支架来固定激光雷达套件和计算模块即可。安装完成后,农业设备就能够自行驾驶并自主执行任务,全程无需人工干预。除此之外,操作员还能够对车队进行有效地跟踪和管理。例如,当拖拉机在农场中行进时,会将信息发送至控制平台,仅需一名操作员便可以通过该平台对整个自动驾驶车队进行管理。远程车队管理不仅可以减轻劳动力短缺的影响,还可以让农场操作更安全。

从安装那一天起,Blue White解决方案就会让生产效率显著提升,使用次数越多,平台的成本就越低,客户收益也相应地越高。

Ouster独有优势

在农业生产中,设备的耐久性至关重要。农业设备容易受到环境因素的影响,包括扬尘、颠簸和振动以及温度波动等。借助Ouster数字架构业界领先的可靠性,Blue White Robotics为市场打造了一个强大的平台。 如上图所示,OS1安装在车辆的正面,承受恶劣的环境的同时,为算法和决策提供超高分辨率的精确环境点云。 下方的视频显示了OS1的感知输出。

Blue White Robotics平台数据输出

更多功能

对于Blue White Robotics,这仅仅是个开始。尽管帮助田间现有拖拉机实现自动化成效显著,但这远远不足以减轻农业所面临的挑战。Blue White Robotics计划扩大其平台和软件管理工具的应用场景,以解决农业作业其他方面的挑战。对于Outster来说,这也仅仅是开始,我们也非常高兴能成为Blue White Robotics的合作伙伴,助力推进下一次农业革命。

了解更多有关Blue White Robotics,点击这里