Ouster致力于为各行业的自动化变革提供领先的环境感知能力。随着覆盖的客户范围越来越广,我们希望通过客户反馈,了解哪些功能是更具现实意义且紧迫需要的,从而让数字激光雷达更好的集成和应用到实际的项目中,这也是最新固件 2.3的出发点。
升级固件2.3之后,客户可以获得:
- 低数据速率模式
- 远程查询更多参数,包括输入电压、输入电流、内部温度等
- 新增TCP & HTTP API指令,用于查询激光雷达配置及更多参数
- 其他错误修复
固件2.3 适用于所有Ouster激光雷达,可从官网 下载 页面直接获取.
更多数据模式:
高分辨率激光雷达在提供更多空间信息的同时,也产生了更多的数据量。大量的数据输出对某些应用来说是一个挑战,例如一些计算能力有限的工业应用。为了让客户能够在有限的带宽和计算能力下有更多的选择,我们新增了低数据速率模式。在此模式下,总数据速率将降低 70% 以上。例如,低数据速率模式下运行的 128 线激光雷达与双回波模式下运行的 32 线激光雷达拥有着相同的数据速率。可参考下图双回波和低数据速率模式下的数据包结构:


同时,我们还添加了一个与传统模式类似的单回波模式。对于那些不想更改数据获取代码但想使用新固件功能的客户,可以继续选择传统模式。但是,新增的单回波模式具有最新的数据包结构,可以为客户提供更多雷达信息。
远程查询更多参数:
虽然Ouster激光雷达在发生错误后,会向外提供错误警报和诊断数据,但我们常常会收到客户的反馈,希望能够远程查询 更多激光雷达的信息,从而在错误发生之前采取预防措施。
因此在本次固件 v2.3 的升级中,我们增加了更多可远程查询的激光雷达参数,包括:
- 时间戳 —- 纳秒为单位
- 输入电压 —- 提供给激光雷达的输入电压
- 输入电流 —- 提供给激光雷达的输入电流
- 内部温度 —- 内部电路板温度(仅适用于Rev 6及以上版本)
- 锁相状态 —- 不同的代码对应不同的锁相状态和问题
(注意:以上参数仅适用于二代激光雷达)

这些新增的参数信息将帮助客户主动验证激光雷达是否正在接收预期的电压和电流、有没有过热、是否与其他激光雷达同步正确,从而节省故障排除的时间。
除了可以远程查询以上参数外,客户还可以通过新增的TCP & HTTP API指令查询警报、激光雷达自身参数及其他。
同时,我们还发布了更新版Python SDK,以支持新固件的应用并添加了一些新功能。对于还未使用Ouster SDK的用户,请前往 SDK文档页面 获取最新版本;对于已经使用的客户,请直接运行 pip install –upgrade ouster-sdk 进行更新。
更新后的 SDK 带来了优化的可视化工具、可支持键盘/鼠标控制、窗口和渲染以及可绘制对象管理,更好的帮助用户构建机器学习应用程序。 查看 YOLOv5使用案例 或者关于SDK发布的更多内容.
Ouster将持续提供更优的激光雷达性能、可靠性和固件更新,如果您有任何问题请随时 联系我们!