October 25, 2021

Inkonova借助Ouster数字激光雷达,重塑手持地图构建市场

Aaron English
Aaron English
Product Marketing Manager
Linkedin Url

Inkonova于本周宣布推出最新的手持式地图构建产品——BatHandhel移动激光扫描仪,并在其参展的迪拜GITEX消费电子展的Startup Sweden展位上同步展出。BatHandheld移动激光扫描仪是一款轻型手持式地图构建设备,利用Ouster OS0 3D点云以及即时定位与地图构建(SLAM)技术为室内外环境创建精确的3D模型。其系统的独特之处在于其无需GPS信号,即便在地下矿井、隧道等一些偏远的、GPS无法使用的区域均可使用。BatHandheld移动激光扫描仪可提供实时的3D可视化界面以及经全面处理的3D环境模型,这样操作人员就无需借助额外的计算机便能查看现场的3D地图。除地图构建之外,借助在Ouster激光雷达下方集成的激光测距仪,Inkonova还能提供自动化地理配准。借助该测距仪,测绘人员可以从数米处(如顶棚)对控制点作标记,并且只需在各个控制点上插入坐标,便可在Bathandheld电脑上完成地理配准。

在详细研究了先前的解决方案及市面上的其他激光雷达产品后,Inkonova最终为其最新一代的手持式地图构建系统选择了Ouster OS0激光雷达。这是因为OS0不仅外形轻巧,而且还具有高分辨率和超广视场角。这些特点正是Inkonova不断寻求的竞争优势。对于任何手持应用而言,激光雷达的尺寸和重量都绝对是一个关键性因素。正如下图所示,对矿井进行地图测绘的操作员需能在整个测绘过程中都手持激光雷达,而轻巧的装置有助减轻操作员的疲劳感,让作业变得更加轻松与高效。

操作员只需一块小小的平板就能实时查看3D模型

在先前推出的手持设备中,Inkonova也采用了Ouster激光雷达。除小巧轻便外,Ouster激光雷达提供的超广角帮助省去了传感器必须转动这一要求。只需将OS0超广角激光雷达置于肩部高度且与地面平行,就能在单次扫描中捕捉到整个环境。BatHandheld移动激光扫描仪是最早实现的无需转动激光雷达的手持式地图构建产品之一。

“在Ouster和其突破性技术的助力下,我们的产品搭载了轻便却坚固的激光雷达,从而真正在新用例中解决一些以往我们束手无措的问题。”Inkonova AB的首席执行官Pau Mallol表示。

Inkonova新品发布!

祝贺Inkonova新品发布!能为推动手持地图构建市场的革新出一份力,Ouster倍感荣幸。BatHandheld 移动激光扫描仪现可下单订购,至11月底前还可享受优惠价。详情请登陆Inkonova网站或通过电子邮件地址(vip@inkonova.se)联系。

关于Inkonova

Founded in 2014, Inkonova originally started with a focus on tilt-rotor drones for the consumer market. As Inkonova Inkonova成立于2014年,最初将消费级倾转旋翼无人机作为主攻方向。在持续发展过程中,Inkonova的侧重点发生转变,现在以解决工业领域一些关键性问题为主,提供涵盖实时3D可视化、地图构建、非GPS定位等服务的全方位解决方案。Inkonova的产品能在偏远的GPS无法使用区域,如矿井、隧道等地下环境,开展精准的地图测绘和导航。其解决方案也可安装到无人机、探测车、行走机器人等平台上,对难以进入的危险区域开展地图测绘。