Ouster激光雷达安装于安防系统中
May 26, 2021

激光雷达如何使安全系统更准确、可靠、经济且高效

Ouster High-performance digital lidar solutions

激光雷达最常用于增强自动驾驶汽车的3D视觉,提供了人眼或其他技术无法实现的空间感知和检测水平。 目前,激光雷达也正在快速渗透进入其他行业,包括周边 、室内甚至空中 在内的安全市场时机已然成熟,准备迎接变革。 

作为最先进的安全探测解决方案之一,Ouster激光雷达独家实现了全天候不间断运行、360º的覆盖和高分辨率,可提供精确可靠的基于体积的探测。 这意味更高效(误报警率更低!)和更低成本的安全系统面世。

在这篇文章中,我们将探讨激光雷达如何克服传统视频和基于雷达的安防系统的不足,并了解激光雷达在安防领域的优势。 这是我们安全系列的首篇文章。 后续敬请持续关注!

在旧金山火车站使用Ouster激光雷达进行人体目标跟踪
在旧金山火车站使用Ouster激光雷达进行人体目标跟踪 

错误警报代价大(同时也非常令人烦恼)

那些安装了家庭安防系统的人很可能曾经历过错误警报所带来的困扰——触发警报的可能是邻居家好奇的猫,也可能是一只刚好飞过的鸽子,甚至一阵风都可能触发系统。 

对于政府财产或危险环境等高风险领域,假警报会造成更高的代价。 当假警报发生时,警报接收中心有时不得不关闭相关区域或整个站点的安防系统以展开调查。 这导致一些地区在一段时间内无法获得监控和保护,还要付出额外的费用。 

如果一个站点经常出现假警报,那么安全操作人员很可能会错过真正的警报,并误认为这只是另一个假警报。 这也意味着人们不得不更多地依赖人眼来实时捕捉广袤环境中存在的潜在威胁。 

当前监控系统面临的挑战

错误警报经常由运动和不准确的目标识别所导致。 好消息是,先进的基于触发的检测和分类可以有效减少假警报的发生率,帮助辨别潜在威胁是狗还是爬行的人类、是鸟还是间谍无人机。  

然而,即使是最先进的视频和雷达安全系统也存在这样的问题:它们缺乏三维空间感知、深度精度和可靠的全天候不间断探测性能,无法有效实现这一目标。 

虽然复杂的系统可以用雷达来增强摄像机的距离探测,但雷达本身并不能提供准确区分物体所需的分辨率。 当摄像机依靠雷达来感知深度,而雷达依靠摄像机来获取分辨率时,路径预测往往是不准确的。 其结果是造成与手动监控和调查警报相关的大量误报和成本支出。 

假警报是一个代价高昂的问题,仅靠现有技术无法得以解决。 

激光雷达使现有的安防系统更加准确、高效和智能

激光雷达带来了更高效的三维目标探测和跟踪,以实现更佳的触发事件捕获,减少整体假警报发生率,并最终降低与管理假警报和安全人员相关的成本。 

与2D摄像机和雷达相比,激光雷达提供了无与伦比的空间感知、厘米级目标位置数据甚至轨迹信息。 凭借Ouster业界领先的IP68/69K坚固性和可靠性以及全天候不间断运行的性能,安全团队可以信赖Ouster在室内和室外的使用中全天候发挥作用。

与2D摄像头和雷达相比,激光雷达在所有光照条件下都能提供无与伦比的空间和深度感知性能。 
与2D摄像头和雷达相比,激光雷达在所有光照条件下都能提供无与伦比的空间和深度感知性能。 

Ouster激光雷达的感知能力可以集成到品牌现有的安全解决方案中,以解锁先进的功能: 

  • 全天候不间断的监控视觉。 激光雷达的性能在非低光条件下不受影响,在漆黑的环境中也可保持离散点轮廓。 无需泛光灯!
  • 特定的基于体积的警报。 Ouster的高分辨率激光雷达能够基于体积进行精确的目标探测和分类。 客户可以设置特定的、基于触发的参数,使系统忽略体积非常小的动物,持续跟踪跨区域行走或爬行的入侵者或游荡在受保护资产附近的未经授权人员。
  • 可跨越栅栏的探测。 360º覆盖和远程选项令Ouster激光雷达可以监视更远的区域,给您的安全团队以最充裕的时间来应对潜在的入侵者。
  • 实时、连续的入侵者跟踪。 当部署多个激光雷达传感器时,可以对整个区域的目标实施连续监控。 目标可以无缝地从一个传感器被传递到另一个传感器,从而创建一个融合的覆盖网络,为安全团队提供他们所需的信息,以触发准确的威胁响应。 每个目标所在位置和逗留时间均可准确地被探知。
  • 自动化PTZ跟踪。 当目标被识别时,激光雷达可以用来自动控制云台摄像机,无需手动操作。 因为激光雷达可提供更好的探测精度,触发器可以围绕特定的行为、位置或体积进行设置。

Ouster OS1-64激光雷达运行在Seoul Robotics SENSR感知软件上,用于识别进入杂货店的行人。 红框表示感兴趣的区域,可由客户定义。 红色圆柱体表示指定区域内的行人。 
Ouster OS1-64激光雷达运行在Seoul Robotics SENSR感知软件上,用于识别进入杂货店的行人。 红框表示感兴趣的区域,可由客户定义。 红色圆柱体表示指定区域内的行人。 

室外和室内部署的灵活解决方案

摄像机系统可以集成到几乎任何环境中,而激光雷达甚至更加灵活。 Ouster的传感器支持PoE+连接,与多个感知软件合作伙伴展开合作,并直接集成到现有的安全解决方案中。 此外,在夜间我们无需额外的泛光灯来实现感知,也无需专门安装防风雨设施。 

今天,Ouster激光雷达正在为全球主要国际机场、中转站、公司办公室等领域的安防系统提供优质服务。

在亚洲最繁忙的地铁站之一,Ouster激光雷达被用于监控室内行人
在亚洲最繁忙的地铁站之一,Ouster激光雷达被用于监控室内行人

请继续关注本系列的后续内容。 我们将更深入地研究Ouster针对安防市场的即插即用解决方案,聚焦关键应用程序,并探索客户选择Ouster应用于关键安防应用程序的原因。 

如需了解更多相关信息或观看演示,请即刻联系我们的团队!