Ouster的愿景是通过向不同的应用市场提供高性能低成本的数字激光雷达,以实现更安全的未来世界和更高质量的生活。其中,汽车行业正在成为这场自动化变革的中心,而自动化也将帮助汽车获得更高的驾驶安全。
低成本、可量产的激光雷达传感器是实现汽车自动化的关键技术之一,这也是Ouster正在解决的问题。
汽车市场有着最激进的性能和商业化要求:长距和短距、高分辨率、小尺寸、极高的可靠性和大批量的生产能力,而在满足这些要求的同时,激光雷达的单价必须降到小几百美元。
正是因为如此,今天我们正式宣布收购Sense Photonics(以下称为Sense)并同时成立汽车事业部。此次收购将加速我们固态数字激光雷达的交付时间,帮助增加汽车业务的收入,并以此巩固我们作为数字激光雷达领导者的地位。
在过去几年中,Sense 团队通过自研SPAD 和 VCSEL 部件,成功制造了业界第一台长距固态数字激光雷达,并与全球主要汽车OEM签署了战略开发协议。基于我们共同的愿景和数字激光雷达技术,两家公司的合并将是一次天然的相互补充。我们非常高兴 Sense这一优秀的团队能够加入 Ouster 家族,并能够与之一同为汽车和非汽车行业提供领先的激光雷达解决方案。
合并效益
随着Sense团队的加入,Ouster将成为汽车市场中顶尖的合作伙伴。借助Sense的技术和商业优势,我们将
- E建立Ouster汽车事业部,并由Sense现任首席执行官Shauna McIntyre担任负责人,同时还有部分关键人才一并加入
- 固态数字激光雷达的交付计划提前12+个月,并推出业界第一台200m探测距离的固态数字激光雷达以及我们为L2+自动驾驶提供的多数字激光雷达套件
- 完成与OEM的战略开发协议,并推进多个正处于谈判阶段的量产项目,预计将在2025-2026年开始量产
Ouster产品线新增固态数字激光雷达
Ouster和Sense的核心数字激光雷达架构有着相同的基础工程路径,我们也深知研发VCSEL+SPAD数字激光雷达的困难,以及设计和制造核心 ASICs 需要多年的投资。与我们一样,Sense 团队在经过艰苦的摸索和尝试之后,最终研发出了满足量产车市场需求的固态数字激光雷达。
与Sense一起,Ouster 汽车事业部计划借助数字技术的优势,提供包括短距、中距和长距固态激光雷达在内的多传感器套件,完美覆盖车身 360º ,以满足乘用车和商用车市场激进的性能和价格要求。
实现我们固态数字激光雷达的交付计划
Sense在汽车行业的经验和所研发的固态数字激光雷达架构,与Ouster 在产品开发和生产制造方面积累的专业知识形成了完美互补。未来,我们将携手,一同成为行业领先的数字激光雷达技术和解决方案的提供者。
最后欢迎Sense Photonics新成员加入Ouster家族,让我们向未来一同努力!
如果您是汽车OEM或者Tier 1并对我们的产品感兴趣,请联系我们。
前瞻性陈述
本技术博客包含了经修订的 1933 年证券法第 27A 条、或证券法和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条、或交易法所指的各种前瞻性陈述,同时代表了我们管理层对未来事件的信念和假设。这些陈述旨在符合1995 年《私人证券诉讼改革法案》中确立责任的“安全港”条件,包括但不限于收购Sense Photonics的条款和完成时间、收购完成后的收益、收购对于运营支出的影响、收购完成后Ouster的商业战略和竞争地位、以及Ouster汽车事业部的成立和负责人任命。前瞻性陈述提供了有关Ouster财务状况的当前期望和预测,以及Ouster运营、计划、目标、未来表现和业务的结果。此类前瞻性陈述与历史事实或当前事实不完全相关。此类陈述中可能会包含“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“可能”、“将要”、“应该”、“能够”、“很可能”等词语,以及任何与未来经营、财务表现或其他事件的时间或本质相关的其他词语和术语。这些所有的前瞻性陈述均受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异,包括:未能完成对Sense的收购;无法满足对Sense收购的成交条例;Sense的业务无法顺利合并的风险;无法取得对Sense收购后预期的效益;Ouster有限的经营历史和亏损历史;产品的应用和激光雷达市场的发展;竞争环境;未来资本需求;对其自有专利的保护;有效响应与产品经常使用的应用市场相关的不断发展的法规和标准的能力;对第三方制造商的依赖;现有客户收入的确认时间;与Ouster对其产品市场规模的估计以及未来的收入机会相关的不确定性;以及在2021年8月19日Ouster向SEC提交的最终招股说明书中陈述的其他关键因素,和其他向SEC提交的报告中相关的陈述。任何此类前瞻性陈述均仅代表管理层截至本技术博客发布之日的估计和观点。Ouster可能会选择在将来的某个时刻更新此类前瞻性陈述,且即使随后的事件导致其观点发生了变化,也不承担任何更新的义务