Ouster SDK

使用 Ouster SDK 快速建图
在几分钟内帮助完成感知软件构建的强大工具

快速完成激光雷达点云可视化
安装 Ouster SDK 并运行代码从原始数据中获取点云。我们的 SDK 中包含了预构建命令,可加快激光雷达开发进程。

同一硬件,多样软件
凭借我们独有的数字技术,Ouster激光雷达拥有比市场上同类产品更高的可靠性、分辨率及更低的成本。
Ouster 激光雷达更是一个灵活的平台,仅通过软件即可升级新功能和应用程序,包括探测不同的物体和事件、配置自定义区域以及收集精确指标(如计数、速度和停留时间)等。
仅需一个 Ouster 激光雷达,即可解锁多种传统感知技术具备的探测能力。
研讨会:如何使用Ouster Python SDK 进行开发
本次研讨会包括了Ouster Python SDK 的快速教程以及一些重要工具的演示。C++ 和 ROS 长期以来都被用来处理激光雷达数据,但用于快速原型设计和测试就比较繁琐。我们最新发布的 Ouster Python SDK,便可帮助用户进行快速开发。在本次研讨会中,我们将深入了解相关代码以及如何安装 SDK、如何编写一些快速的统计分析脚本,以及如何利用 Python 开源库进行一些更复杂的分析。您将了解到: - 如何安装 Ouster SDK - 如何设置开发虚拟环境 - 如何对一组 Ouster 激光雷达数据运行基本统计分析 - 为 2D 数据设计的开源库 Python 库如何加速 Ouster 激光雷达的开发
立刻观看
与开源跨平台 SDK 轻松集成
使用 Python 或 C++ 在任何平台上进行开发。 Ouster SDK 允许开发人员引入任何他们需要的库来更有效地建立原型、开发和维护应用程序。
- Linux x86_64/ARM
- MacOS x86_64/M1
- Windows x86_64