使用Ouster SDK可以更快地构建
强大的工具用于构建先进的感知软件
请访问Ouster SDK文档以了解更多信息Ouster and ROS 2
Ouster’s driver for ROS 2 simplifies the use of lidar sensors and captured lidar data. A short webinar and Q&A will offer insights from Ouster's engineering team on how to take full advantage of the driver.
快速链接
样本数据
研究驱动的项目的有用样本数据。
轻松可视化激光雷达点云。
使用一行代码,pip安装Ouster传感器SDK,即可将原始数据转换为点云。我们的SDK配备了预建命令,以加快激光雷达开发过程。

通过硬件统一,通过软件多样化。
基于Ouster的数字激光雷达技术,传感器比其他激光雷达传感器更可靠、分辨率更高、成本更低。我们提供了一个灵活的平台,可以通过软件单独升级新的功能和应用程序,包括能够检测不同的物体和事件、配置自定义区域,并收集精确的度量数据,如计数、速度和停留时间。现在只需一个传感器就可以解锁多种传统感知技术的检测能力。

使用开源的跨平台SDK可以简单地进行集成。
Ouster SDK使开发者能够在任何平台上使用Python或C++构建应用,并使用他们喜欢的库更高效地进行原型设计、开发和维护应用程序。
Linux x86_64/ARM
MacOS x86_64/M1
Windows x86_64