让零行人死亡成为现实
/要将城市变成更安全的环境,包括行人、骑行者、脆弱的道路使用者和车辆,需要使用最精确、全面的数据和对象、事故和近距离事件检测统计数据 — 无论环境、时间或天气如何。
我们的新基于激光雷达的生态系统。
一套强大的交通安全和激活工具与解决方案。
更好的激活方式结束感应线圈的时代。
交通信号激活。
经济高效、安装简便、维护成本低的交通信号操作,以实现顺畅、高效和响应灵敏的控制。

一个交通更少、没有事故的世界。
安全和交通分析。
在过去三年中,交通事故已导致12万人以上死亡,并将超过1000万人送往急诊室。这意味着每分钟有6.27人被送往急诊室。与此同时,美国经济每年因交通而损失超过1200亿美元,驾驶者平均每年在交通拥堵中花费97小时。这意味着每年每位驾驶者都会损失超过3天的时间。通过准确的安全和交通分析,可以为城市和交通规划者提供可行的变革方案,从而解决这些问题。实现“零事故”愿景已经触手可及,我们正在采取重要步骤使其成为现实。

为道路自动化提前规划。
V2X
我们正在为城市准备好与汽车通信。

让"零事故愿景"成为现实。
由Ouster Blue City提供支持。
一个基于Ouster的Gemini感知平台和3D传感器套件构建的交通运营、规划和安全的一站式解决方案。
01
提高安全性。
我们的传感器不仅仅是为了准确性而设计的。它们是为了保障人们的安全。在交通管理和基础设施规划过程中确保行人和骑行者优先考虑,根据行人存在实时激活,利用数据降低近距离差错事件和车辆碰撞,以及提供关于人们在何处以及如何穿越道路的详细分析,这些都是Ouster为创造更安全的街道做出贡献的方式。
02
降低成本和复杂性。
由于低成本安装和维护以及与现有基础设施的集成,成本和复杂性比以往任何时候都要低,同时提供了比以前更好的结果,这一直是阻碍采用可以收集有意义且可操作数据的高端技术的因素之一。
03
提高效率。
低维护和高精度意味着更高的效率。激光雷达的范围和视场角意味着在每个安装点需要更少的传感器。准确测量三维空间的能力意味着可以在一个简单的统一界面上对所有车辆类型、行人、骑行者和道路使用者进行计数。