빠르게 Ouster SDK로 개발하세요
强大的工具用于构建先进的感知软件/고급 인식 소프트웨어를 생성하기 위한 강력한 도구
Ouster SDK 문서에서 자세한 내용을 읽어보세요Ouster and ROS 2
Ouster’s driver for ROS 2 simplifies the use of lidar sensors and captured lidar data. A short webinar and Q&A will offer insights from Ouster's engineering team on how to take full advantage of the driver.
빠른 링크
샘플 데이터
연구 중심 프로젝트에 도움이 되는 샘플 데이터입니다.
쉽게 라이다 포인트 클라우드 시각화.
Ouster 센서 SDK를 설치하고 원시 데이터를 한 줄의 코드로 포인트 클라우드로 변환하세요. 저희 SDK에는 미리 구축된 명령이 포함되어 있어 라이다 개발 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

하드웨어를 통해 통합되고 소프트웨어를 통해 다양화됩니다.
Ouster의 디지털 라이다 기술을 기반으로 한 센서는 다른 라이다 센서보다 신뢰성이 높고 해상도가 더 높으며 비용 효율적입니다. 우리는 소프트웨어만을 통해 새로운 기능과 응용 프로그램을 업그레이드 할 수 있는 유연한 플랫폼을 제공합니다. 이는 다른 객체와 사건을 감지하고 사용자 정의 영역을 구성하며, 개수, 속도 및 체류 시간과 같은 정확한 측정 항목을 수집하는 기능을 포함합니다. 이제 단일 센서로 여러 전통적인 감지 기술의 감지 능력을 활용할 수 있습니다.

오픈 소스 크로스 플랫폼 SDK와의 간단한 통합입니다.
Ouster SDK는 Python 또는 C++을 사용하여 개발자가 원하는 플랫폼에서 프로토타입을 만들고 애플리케이션을 효율적으로 개발하고 유지할 수 있도록하는 기능을 제공합니다.
Linux x86_64/ARM
MacOS x86_64/M1
Windows x86_64