제로 보행자 사망을 실현하십시오.
도시를 보행자, 자전거 타는 사람, 취약한 도로 이용자 및 차량들에게 더 안전한 환경으로 만들기 위해서는 환경, 시간, 날씨와 관계없이 가장 정확하고 포괄적인 데이터와 대상, 사고 및 근접 사고 검출 통계를 사용해야 합니다.
우리의 새로운 라이다 기반 생태계.
강력한 교통 안전 및 작동 도구 및 솔루션.
고성능 작동으로 유도 루프의 시대를 종식합니다.
교통 신호 활성화.
비용 효율적이고 쉬운 설치 및 유지 보수가 가능한 교통 신호 운영은 부드럽고 효율적이며 민첩한 제어를 위해 필요합니다.

교통이 더 적고 사고가 없는 세계를 계획합니다.
안전 및 교통 분석.
지난 3년 동안 교통 사고로 12만 명 이상이 사망했고, 1000만 명 이상이 응급실로 보내졌습니다. 이는 분당 6.27명이 응급실로 이송되는 것을 의미합니다. 동일 기간 동안 미국 경제는 교통으로 인해 매년 1200 억 달러 이상의 손실을 입고, 운전자는 평균적으로 연간 97시간의 교통 체증에 시달립니다. 이는 연간 운전자 당 3일 이상의 소요 시간을 의미합니다. 정확한 안전 및 교통 분석을 통해 도시 및 교통 계획자에게 실행 가능한 변화를 제공하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. '제로 비전'을 실현하는 것이 가능하며, 우리는 이를 실현하기 위해 중요한 단계를 취하고 있습니다.

도로 자동화를 위한 사전 계획.
V2X
우리는 도시가 자동차와 소통할 수 있도록 준비하고 있습니다.

비전 제로를 실현합시다.
Ouster Blue City의 지원을 받아.
Ouster의 Gemini 인지 플랫폼과 3D 센서 스위트를 기반으로 한 교통 운영, 계획 및 안전의 완전한 솔루션.
안전을 향상시키다.
우리의 센서는 정확도를 위해 설계된 것뿐만 아니라 사람들의 안전을 보장하기 위해 만들어졌습니다. 교통 관리 및 인프라 계획 중에 보행자와 자전거 타는 사람이 우선 고려되도록 하고, 보행자 존재에 따라 실시간으로 작동되며, 데이터를 사용하여 근접 사건과 차량 간 충돌을 줄이고, 사람들이 어디에서 어떻게 도로를 건너는지에 대한 상세한 분석을 제공하여, 안전한 거리를 만들어가는 데 기여하고 있습니다.
비용과 복잡성을 줄입니다.
저비용 설치 및 유지보수와 기존 인프라 내 통합 덕분에 시스템 비용과 복잡성이 이전보다 낮아지면서 이전에는 불가능했던 것보다 나은 결과를 제공할 수 있습니다.
효율을 향상시키다.
저유지보수 및 고정확도는 더 많은 효율성을 의미합니다. 라이다의 범위와 시야각은 각 설치 지점에서 더 적은 센서가 필요함을 의미합니다. 정확하게 3D 공간을 측정하는 능력은 모든 차량 유형, 보행자, 자전거 타는 사람 및 도로 사용자를 하나의 간단한 통합 인터페이스에서 계산할 수 있음을 의미합니다.